990-91460B-005

Installationsverfahren für Galaxy VL-USV mit Schrank mit Kabeleingang unten

HINWEIS: Alle Leistungs- und Signalkabel können durch den Schrank mit Kabeleingang unten geführt und in der USV angeschlossen werden.
  1. Installation der erdbebensicheren Verankerung bei der USV Galaxy VL (Option).
  2. Installation des Schranks mit Eingang unten mit der Galaxy VL UPS.
  3. Schließen Sie die Leistungs- und die Signalkabel an und schließen Sie den Rest der USV-Installation ab wie im Installationshandbuch der USV beschrieben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.