990-91460C-019

하부 엔트리 캐비넷에 Galaxy VL UPS를 설치하는 절차

주의: 모든 전원 케이블과 신호 선은 하부 엔트리 캐비넷을 통해 배선하여 UPS에 연결할 수 있습니다.
  1. Galaxy VL UPS에 내진 키트 설치하기(옵션).
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
  3. UPS 설치 설명서에 따라 전원 케이블과 신호 선을 연결하고 나머지 UPS 설치 절차를 완료합니다.
설치 완료 후 하부 엔트리 캐비넷을 이동하거나 해체하려면 하부 엔트리 캐비넷을 해체 또는 새 위치로 이동을 참조하십시오.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.