Preparação da caixa do disjuntor da bateria para a passagem de cabos
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure paredes para passar cabos ou conduítes com as placas de cobertura instaladas
e não perfure paredes próximas ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
- Remova as placas de cobertura:
- Para entrada inferior de cabos: Remova o placa de cobertura inferior.
- Para entrada superior de cabos — disponível apenas para a caixa do disjuntor da bateria de 60–80 kVA: Remova a placa de cobertura superior.
- Faça furos para passagem dos cabos ou conduítes nas placas de cobertura.
- Instale os conduítes (se aplicável) e reposicione as placas de cobertura.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaicoCertifique-se de que não haja arestas afiadas que possam danificar os cabos.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.