Conectar os cabos de energia
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Execute um corte total de energia no sistema de nobreak antes de ligar os cabos de
energia à caixa do disjuntor da bateria.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Para os sistemas TT e NT, cada gabinete autônomo do sistema deve ser ligado individualmente
ao terminal do aterramento de proteção no quadro de distribuição que alimenta o sistema.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
![]() |
---|
risco de arco voltaico
Use os parafusos e as porcas M8/M10 fornecidos para conectar os cabos de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
- Bloqueie/desenergize o disjuntor da bateria.
- Passe os cabos PE pela parte superior ou inferior da caixa do disjuntor da bateria e faça a conexão.
- Passe os cabos CC do nobreak pela parte superior ou inferior da caixa do disjuntor
da bateria e faça a conexão (CC+, N, CC-).
PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICOColoque novamente a tampa interna na parte superior da caixa do disjuntor da bateria antes de prosseguir com a instalação.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. - Passe os cabos da bateria do banco de baterias através da parte inferior da caixa
do disjuntor da bateria e faça a conexão (Bat+, N, Bat-).
PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO- Coloque novamente a tampa interna na parte inferior da caixa do disjuntor da bateria antes de prosseguir com a instalação.
- Certifique-se de que a polaridade está correta.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. - Prenda os cabos aos passadores na parte esquerda, superior e inferior da caixa do disjuntor da bateria.