990-91274H-019

Easy UPS 3M에 신호 선 연결

주의: 신호 선이 충분히 격리되도록 전원 케이블과 분리하여 배선합니다.
주의: 이중 절연 신호 선을 사용합니다. 신호 케이블의 최소 정격은 600V이어야 합니다.
주의: 배터리 온도 신호 선의 길이는 5m입니다.
  1. 일반 배터리 캐비닛의 전면 도어를 엽니다.
  2. 배터리 차단기를 잠그거나 태그아웃합니다.
  3. 왼쪽 및 오른쪽 차단기 보호 플레이트를 제거합니다.

    700mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

    1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

  4. 제공된 온도 센서를 일반 배터리 캐비닛 상단의 UPS에 설치합니다.
    경고
    폭발 위험
    온도가 바르게 측정되도록 설명에 맞게 온도 센서를 배치하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

    700mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

    1000mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛

  5. 일반형 배터리 캐비닛 하단을 통해 배터리 온도 케이블을 UPS 무전압 접점 단자 BAT_T-1 및 BAT_T-2에 연결합니다.
  6. 배터리 차단기의 왼쪽 측면에서 단자용 커버를 제거합니다.
  7. 배터리 차단기에서 덮개를 제거하고 신호 선을 차단기에 연결합니다.
    주의: AUX 스위치 신호 선과 퓨즈 케이블은 SELV이며 반드시 DC 케이블로부터 이중으로 차단되어야 합니다.
  8. 신호 선을 배터리 차단기 후방 및 일반형 배터리 캐비닛 하단을 통해 배선한 뒤, 신호 선을 연결합니다.

    배터리 차단기 후면 모습

    1. AUX 스위치 신호 선을 일반형 배터리 캐비닛에서 UPS의 J5-1 및 J5-2에 연결합니다.
    2. 저전압 트립 코일 신호 선을 배터리 차단기에서 UPS의 J6-1 및 J6-4에 연결합니다.
    3. 제공된 케이블 타이로 신호 케이블을 케이블 고정장치에 고정합니다.
  9. 배터리 차단기에 차단기 커버를 다시 설치합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?