990-6139E-004

Indgangskontakter og udgangsrelæer

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
Batteriafbryderkontakten J6-1 og J6-2 kan levere op til +24 VDC 400 mA til underspændingsudløserspolen eller shuntudløserspolen. Hvis denne værdi overskrides, kan der opstå skader på UPS'en.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Terminal Funktion  
BAT_T-1 Indgangskontakt til batteritemperatursensor  
BAT_T-2 Signaljord  
J5-1 Meldekontakt til batteribryder
J5-2 Signaljord
J6-1 Normalt lukket udgangskontakt til udløser til batteriafbryder
J6-2 Normalt åben udgangskontakt til udløser til batteriafbryder
J6-4 Signaljord
J7-1 Ben 1 for udgangsrelæ for tilbagekobling 1 (normalt lukket (NC))
J7-2 Ben 2 for udgangsrelæ for tilbagekobling 1 (normalt lukket (NC))
J7-3 Ben 1 for udgangsrelæ for tilbagekobling 2 (normalt lukket (NC))
J7-4 Ben 2 for udgangsrelæ for tilbagekobling 2 (normalt lukket (NC))
J8-1 Meldekontakt til ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder
J8-2 Signaljord
J9-1 Normalt åben EPO-kontakt

NO-konfiguration

NC-konfiguration

J9-2 Signaljord
J9-3 Normalt lukket EPO-kontakt
J9-4 Signaljord

Konfigurerbare indgangskontakter

De fire konfigurerbare indgangskontakter kan via displayet indstilles til følgende funktioner:

  • Disable (Deaktiver)

  • INV ON (VEKSELRETTER TIL)

  • INV OFF (VEKSELRETTER FRA)

  • Battery alarm (Batterialarm)

  • Genset enable (Aktivér generator)

  • Custom alarm 3 (Brugerdefineret alarm 3)

  • Custom alarm 4 (Brugerdefineret alarm 4)

  • Disable ECO (Deaktiver ECO-tilstand)

Konfigurerbare udgangsrelæer

De fire konfigurerbare udgangskontakter kan via displayet indstilles til følgende funktioner:

  • Disable (Deaktiver)

  • Common alarm (Generel alarm)

  • Normal operation (Normal drift)

  • Battery operation (Batteridrift)

  • Static bypass operation (Statisk bypassdrift)

  • Output overload (Udgang overbelastet)

  • Fan inoperable (Blæser ude af funktion)

  • Battery alarm (Batterialarm)

  • Battery disconnected (Batteriet er frakoblet)

  • Battery voltage low (Batterispænding lav)

  • Input out of tolerance (Indgang uden for tilladt afvigelse)

  • Bypass out of tolerance (Bypass uden for tilladt afvigelse)

  • EPO activated (EPO aktiveret)

  • Maintenance mode (Vedligeholdelsestilstand)

  • Parallel lost (Parallel mistet)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.