990-6139E-004

Før signalkabler ind i en 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V UPS

  1. Fjern topdækslet.
  2. Fjern pladen foran forskruningspladen.

    UPS'en set bagfra

  3. Før signalkablerne gennem den bageste børsteplade via kabelkanalen til kommunikationsgrænsefladen på forsiden af UPS'en.
  4. Sæt topdækslet på igen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.