990-6139E-004

Fjern UPS'en fra pallen

  1. Brug en gaffeltruck til at flytte UPS'en til dens planlagte installationsområde.
  2. Fjern al resterende emballage og rampen fra UPS'en.
  3. Løsn boltene, og fjern transportbeslagene. Gem boltene til rampen, og bortskaf transportbeslagene.
  4. Placer rampen på bagsiden, og fastgør den til pallen vha. boltene fra transportbeslagene.
  5. Rul UPS'en ned fra pallen.
  6. Flyt UPS'en til dens endelige placering, og brug en skruenøgle til at sænke støttefødderne. Sørg for, at UPS'en er i vater.
  7. Lås hjulene.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.