990-6139E-025

Styki wejściowe i przekaźniki wyjściowe

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Napęd styków wyłącznika akumulatora J6–1 i J6–2 może zapewnić maksymalnie napięcie +24 VDC 400 mA do cewki wyzwalającej niskiego napięcia lub cewki wyzwalacza zwarciowego. Przekroczenie tej wartości może spowodować uszkodzenie zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
Zacisk Funkcja  
BAT_T–1 Styk wejściowy do czujnika temperatury baterii  
BAT_T–2 Masa sygnału  
J5–1 Styk AUX do wyłącznika baterii
J5–2 Masa sygnału
J6–1 Normalnie zamknięty styk wyjściowy do wyzwalacza wyłącznika baterii
J6–2 Normalnie otwarty styk wyjściowy do wyzwalacza wyłącznika baterii
J6–4 Masa sygnału
J7–1 Złącze 1 przekaźnika wyjścia 1 (domyślnie jako normalnie zamknięte (NC))
J7–2 Złącze 1 przekaźnika wyjścia 2 (domyślnie jako normalnie zamknięte (NC))
J7–3 Złącze 2 przekaźnika wyjścia 1 (domyślnie jako normalnie zamknięte (NC))
J7–4 Złącze 2 przekaźnika wyjścia 2 (domyślnie jako normalnie zamknięte (NC))
J8–1 Styk AUX do zewnętrznego wyłącznika obejścia serwisowego
J8–2 Masa sygnału
J9–1 Normalnie otwarty styk EPO

Konfiguracja NO (normalnie otwarty)

Konfiguracja NO (normalnie otwarty)

J9–2 Masa sygnału
J9–3 Normalnie otwarty styk EPO
J9–4 Masa sygnału

Konfigurowalne styki wejściowe

Cztery konfigurowalne styki wejściowe można skonfigurować z poziomu wyświetlacza, korzystając z następujących funkcji:

  • Disable (Wyłącz)

  • INV ON (FAL. WŁ.)

  • INV OFF (FAL. WYŁ.)

  • Battery Alarm (Alarm baterii)

  • Genset enable (Włącz generator)

  • Custom alarm 3 (Alarm niestandardowy 3)

  • Custom alarm 4 (Alarm niestandardowy 4)

  • Disable ECO (Wyłącz tryb EKO)

Konfigurowalne przekaźniki wyjściowe

Cztery konfigurowalne styki wyjściowe można skonfigurować z poziomu wyświetlacza, korzystając z następujących funkcji:

  • Disable (Wyłącz)

  • Common alarm (Alarm zbiorczy)

  • Normal operation (Normalny tryb pracy)

  • Battery operation (Praca bateryjna)

  • Static bypass operation (Praca w trybie obejścia statycznego)

  • Output overload (Przeciążenie wyjścia UPS)

  • Fan inoperable (Wentylator nie działa)

  • Battery Alarm (Alarm baterii)

  • Battery disconnected (Bateria rozłączona)

  • Battery voltage low (Niskie napięcie baterii)

  • Input out of tolerance (Wejście poza zakresem)

  • Bypass out of tolerance (Obejście poza zakresem)

  • EPO activated (Układ EPO aktywny)

  • Maintenance mode (Tryb serwisowy)

  • Parallel lost (Brak pracy równoległej)

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.