990-6139E-004

Tilslut strømkablerne

  1. Sørg for, at alle afbrydere står i positionen OFF (åben).
  2. Fjern de to indikerede plader.

    120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V UPS set bagfra

    200 kVA 400 V/100 kVA 208 V UPS set bagfra

  3. Ved systemer med to forsyningskilder skal de tre busbarer til én forsyningskilde fjernes.

    120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V UPS set bagfra

    200 kVA 400 V/100 kVA 208 V UPS set bagfra

  4. Gælder kun TN-C-systemer: Roter jumper-busbaren for at etablere forbindelse mellem PE-busbaren og den neutrale busbar.

    120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V UPS set bagfra

    200 kVA 400 V/100 kVA 208 V UPS set bagfra

  5. Før strømkablerne gennem bunden af UPS'en.
  6. Slut PE-kablet til PE-terminalen.

    120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V UPS set bagfra

    200 kVA 400 V/100 kVA 208 V UPS set bagfra

  7. Tilslut ind- og udgangskabler samt bypass-kablerne (hvis relevant).
  8. Tilslut batterikablerne.
  9. Fastgør kablerne til kabelaflastningerne i bunden af UPS'en.
  10. Genmonter de to plader.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.