990-6139E-017

Contatti d'ingresso e relè d'uscita

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Il contatto di comando sgancio interruttore batterie J6–1 e J6–2 fornisce un massimo di +24 VCC, 400 mA alla bobina di minima tensione o bobina a lancio di corrente. Se questo valore viene superato, l'UPS potrebbe subire danni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
Terminale Funzione  
BAT_T–1 Contatto di ingresso per il sensore di temperatura della batteria  
BAT_T–2 Messa a terra  
J5–1 Contatto AUX per l'interruttore delle batterie
J5–2 Messa a terra
J6–1 Contatto di uscita per l'interruttore delle batterie normalmente chiuso
J6–2 Contatto di uscita per l'interruttore delle batterie normalmente aperto
J6–4 Messa a terra
J7–1 Morsetto relè di uscita 1 alimentazione di ritorno 1 (normalmente chiuso (NC) per impostazione predefinita)
J7–2 Morsetto relè di uscita 1 alimentazione di ritorno 2 (normalmente chiuso (NC) per impostazione predefinita)
J7–3 Morsetto relè di uscita 2 alimentazione di ritorno 1 (normalmente chiuso (NC) per impostazione predefinita)
J7–4 Morsetto relè di uscita 2 alimentazione di ritorno 2 (normalmente chiuso (NC) per impostazione predefinita)
J8–1 Contatto AUX per bypass di manutenzione esterno
J8–2 Messa a terra
J9–1 Contatto EPO normalmente aperto

Configurazione NA

Configurazione NC

J9–2 Messa a terra
J9–3 Contatto EPO normalmente chiuso
J9–4 Messa a terra

Contatti di ingresso configurabili

I quattro contatti di ingresso configurabili possono essere configurati dal display con le seguenti funzioni:

  • Disattiva

  • INV ON

  • INV OFF

  • Allarme batteria

  • Abilitazione gruppo elettrogeno

  • Allarme custom 3

  • Allarme custom 4

  • Disattiva ECO

Relè di uscita configurabili

I quattro contatti di uscita configurabili possono essere configurati dal display con le seguenti funzioni:

  • Disattiva

  • Allarme comune

  • Funzionamento normale

  • Funzionamento a batteria

  • Funzionamento in bypass statico

  • Output overload (Sovraccarico uscita)

  • Ventola non funzion

  • Allarme batteria

  • Batteria scollegata

  • Tensione batteria bassa

  • Ingresso fuori tolleranza

  • Bypass fuori tolleranza

  • EPO attivato

  • Modalità manutenzione

  • Parallelo perso

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.