990-6139E-019

입력 접점 및 출력 릴레이

주의 사항
장비 손상 위험
배터리 차단기 접점 드라이브 J6-1 및 J6-2는 저전압 릴리스 코일 또는 전압 트립 릴리스 코일에 최대 +24 VDC 400mA를 제공할 수 있습니다. 이 값을 초과하면 UPS가 손상될 수 있습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
단자 기능  
BAT_T–1 배터리 온도 센서에 대한 입력 접점  
BAT_T–2 신호 접지  
J5–1 배터리 차단기용 보조 접점
J5–2 신호 접지
J6–1 배터리 차단기 트립용 출력 접점(정상 닫힘)
J6–2 배터리 차단기 트립용 출력 접점(정상 열림)
J6–4 신호 접지
J7–1 백피드 1 출력 릴레이 핀 1(정상 닫힘(NC) 기본)
J7–2 백피드 1 출력 릴레이 핀 2(정상 닫힘(NC) 기본)
J7–3 백피드 2 출력 릴레이 핀 1(정상 닫힘(NC) 기본)
J7–4 백피드 2 출력 릴레이 핀 2(정상 닫힘(NC) 기본)
J8–1 외부 유지보수 바이패스 차단기용 보조 접점
J8–2 신호 접지
J9–1 EPO 접점(정상 열림)

NO 구성

NC 구성

J9–2 신호 접지
J9–3 EPO 접점(정상 닫힘)
J9–4 신호 접지

구성 가능한 입력 접점

구성 가능한 4개의 입력 접점은 다음 기능을 갖춘 디스플레이에서 구성할 수 있습니다.

  • Disable(비활성화)

  • INV ON(인버터 켜짐)

  • INV OFF(인버터 꺼짐)

  • Battery alarm(배터리 경보)

  • Genset enable(발전기 기동)

  • Custom alarm 3(사용자 정의 경보 3)

  • Custom alarm 4(사용자 정의 경보 4)

  • Disable ECO(ECO 비활성화)

구성 가능한 출력 릴레이

구성 가능한 4개의 출력 접점은 다음 기능을 갖춘 디스플레이에서 구성할 수 있습니다.

  • Disable(비활성화)

  • Common alarm(일반 경보)

  • Normal operation(정상 작동)

  • Battery operation(배터리 작동)

  • Static bypass operation(스태틱 바이패스 작동)

  • Output overload(출력 과부하)

  • Fan inoperable(팬 동작 불능)

  • Battery alarm(배터리 경보)

  • Battery disconnected(배터리 연결 해제)

  • Battery voltage low(배터리 전압 낮음)

  • Input out of tolerance(입력이 허용 범위를 벗어남)

  • Bypass out of tolerance(바이패스가 허용 범위를 벗어남)

  • EPO activated(EPO 활성화됨)

  • Maintenance mode(유지보수 모드)

  • Parallel lost(병렬 유실)

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.