990-91274H-025

Montaż końcowy

  1. Zamontuj dostarczone płyty zabezpieczające przed uderzeniem z przodu, tyłu i po bokach klasycznej szafy bateryjnej.
    UWAGA: Zdemontuj płyty zabezpieczające przed uderzeniem tylko podczas demontażu lub przemieszczania klasycznej szafy bateryjnej. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Demontaż klasycznej szafy bateryjnej lub przeniesienie jej do nowej lokalizacji.
  2. Zamknij drzwi. W klasycznej szafie bateryjnej o szerokości 1000 mm wkręć dwie śruby, aby zamknąć lewe drzwi.

    Klasyczna szafa bateryjna o szerokości 1000 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?