Raccorder les câbles d'alimentation
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Procédez à une mise hors tension complète
du système d'ASI avant de raccorder les câbles de batterie
au coffret disjoncteur batterie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Pour les systèmes TT et TN : chaque armoire
autonome du système doit être raccordée individuellement
à la borne de protection de mise à la terre du tableau de
répartition alimentant le système.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
![]() |
---|
risque d'arc électrique
Utilisez les vis et écrous M10 fournis pour
raccorder les câbles d'alimentation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
- Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie.
- Acheminez les câbles PE depuis l'ASI par le haut ou par le bas du coffret disjoncteur batterie et raccordez-les.
- Acheminez les câbles DC depuis l'ASI par le haut ou
par le bas du coffret disjoncteur batterie et raccordez-les (DC+,
N, DC-).
DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUERéinstallez le panneau intérieur dans la partie supérieure du coffret disjoncteur batterie avant de poursuivre l'installation.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Acheminez les câbles de batterie depuis le bloc de
batteries par le bas du coffret disjoncteur batterie et raccordez-les
(Batt+, N, Batt-).
DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE- Réinstallez le panneau intérieur dans la partie inférieure du coffret disjoncteur batterie avant de poursuivre l'installation.
- Assurez-vous que la polarité est respectée.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. - Faites passer les câbles dans les passages de câbles sur le côté gauche, le haut et le bas du coffret disjoncteur batterie.