990–5938–012

Raccorder les câbles de signal

  1. Desserrez les vis des panneaux intérieurs et soulevez les panneaux pour les retirer du coffret disjoncteur batterie.

    Vue avant du coffret disjoncteur batterie

  2. Acheminez les câbles de signal via le haut ou le bas du coffret disjoncteur batterie.
  3. Retirez le panneau sur le disjoncteur batterie.

    Vue avant du coffret disjoncteur batterie

  4. Raccordez les câbles de signal :

    Vue avant du coffret disjoncteur batterie

    1. Raccordez les câbles de signal auxiliaires de l'armoire batterie classique vide aux ports J6–2 et J7–1 de l'ASI.
    2. Raccordez les câbles de signal de la bobine de dérivation de l'armoire batterie classique vide aux ports J5–3 et J6–1 de l'ASI.
    3. Fixez les câbles de signal à l'aide d'attaches (fournies) au passage des câbles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?