990–5938–012

Procédure d'installation

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Placez le coffret disjoncteur batterie aussi près que possible du bloc de batteries afin de limiter la longueur de câble de batterie non protégé.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Monter le coffret disjoncteur batterie au mur.
  2. Préparer le coffret disjoncteur batterie pour les câbles.
  3. Raccorder les câbles de signal.
  4. Raccorder les câbles d'alimentation.
  5. Dernières étapes d'installation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?