990–5938–012

Préparer le coffret disjoncteur batterie pour les câbles

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations pour des câbles ou des joints quand les panneaux sont installés, ni à proximité de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Desserrez les vis du panneau supérieur ou inférieur et retirez-le.

    Vue inférieure de la partie avant du coffret disjoncteur batterie

    Vue supérieure de la partie avant du coffret disjoncteur batterie

  2. Percez des trous ou effectuez des perforations pour les câbles ou les joints dans le(s) panneau(x).
  3. Installez des joints (le cas échéant) et replacez le(s) panneau(x).
    DANGER
    risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Assurez-vous qu'aucune arête tranchante ne peut venir endommager les câbles.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

    Vue inférieure de la partie avant du coffret disjoncteur batterie

    Vue supérieure de la partie avant du coffret disjoncteur batterie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?