990–5938–012

Paramètres de déclenchement

  10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW
Paramètre Ir 112 112 112 112 144
Paramètre Im 1 250
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?