990–5993B–004

Tilslut kablerne mellem Easy UPS 3M og det modulære batteriskab

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Brug ikke kablerne, der fulgte med det modulære batteriskab til installation med Easy UPS 3M, men brug i stedet kabelsættet E3MOPT006.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Signalkablerne skal føres adskilt fra strømkablerne.
  1. Fjern kabelgennemføringsboksen bag på det modulære batteriskab.

    Modulært batteriskab set bagfra

  2. Roter kabelgennemføringen og installer.
  3. Fjern højre eller venstre sidepanel.

    Modulært batteriskab set forfra

  4. Tilslut batterikablerne (pakke E3MOPT006) til busbarerne.

    Modulært batteriskab set fra højre

  5. Hvis der er mere end ét modulært batteriskab i installationen, skal du tilslutte batterikablerne (pakke E3MOPT006) mellem de modulære batteriskabe.
  6. Sæt sidepanelet på igen.
  7. Fastgør kablerne til kabelaflastningerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?