990–5993B–004

Tilslut kablerne mellem Easy UPS 3S og det modulære batteriskab

BEMÆRK: Signalkablerne skal føres adskilt fra strømkablerne.
  1. Fjern kabelgennemføringsboksen bag på det modulære batteriskab.

    Modulært batteriskab set bagfra

  2. Roter kabelgennemføringen og installer.
  3. Fjern højre eller venstre sidepanel.

    Modulært batteriskab set forfra

  4. Tilslut de medfølgende batterikabler til busbarerne:
    • UPS på 10-20 kVA: WH100138 (Bat+), WH100139 (N), WH100140 (Bat-), WH100145 (PE)
    • UPS på 30-40 kVA: WH100141 (Bat+), WH100142 (N), WH100143 (Bat-), WH100146 (PE)

    Modulært batteriskab set fra højre

  5. Hvis der er mere end ét modulært batteriskab i installationen, skal du tilslutte batterikablerne mellem de modulære batteriskabe.
  6. Installer temperatursensoren E3SOPT003 (hvis tilgængelig).

    Modulært batteriskab set fra højre

  7. Før kablerne til batteritemperatursensoren gennem kabelgennemføringen til UPS'en. Frakobl kablerne fra J2–1 og J2–2, og tilslut batteritemperatursensoren.
  8. Sæt sidepanelet på igen.
  9. Fastgør kablerne til kabelaflastningerne.

    Modulært batteriskab set bagfra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?