990–91190–017

Collegamento dei cavi di segnale

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente dai cavi di alimentazione.
  1. Rimuovere la copertura in plastica dell'interruttore bypass di manutenzione per accedere agli interruttori ausiliari.
  2. Collegare i cavi di segnale 18 AWG (non in dotazione) tra l'interruttore bypass di manutenzione e l'UPS 1 e l'UPS 2. Utilizzare uno dei due metodi mostrati di seguito.
  3. Fissare i cavi di segnale nei serracavi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?