990-66229B-006

Protección de retroalimentación

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
En sistemas en los que la protección de retroalimentación no es parte del diseño estándar, se debe instalar un dispositivo de aislamiento automático (un disyuntor, un interruptor o un contactor con función de disparo que cumpla con los requisitos especificados en IEC62040-1, según cuál de las dos normas se aplique a su zona) para impedir cualquier tensión o energía peligrosa en los terminales de entrada del dispositivo de aislamiento. El dispositivo se debe dimensionar y controlar de conformidad con las especificaciones de este manual.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Si la entrada del SAI está conectada mediante aisladores externos que, cuando se abren, aíslan el neutro cuando o cuando el aislamiento de retroalimentación automático se proporciona de forma externa al equipo o si se conecta a un sistema de distribución de alimentación de TI, el usuario debe colocar una etiqueta en los terminales de entrada del SAI y en todos los aisladores de alimentación principal instalados en una ubicación remota con relación al área del SAI y en los puntos de acceso externo entre dichos aisladores y el SAI. El texto de la etiqueta debe ser similar a este (o equivalente en un idioma aceptable en el país en el que se instale el equipo):

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Riesgo de retroalimentación de tensión. Antes de trabajar en este circuito: Aísle el SAI y compruebe si hay tensión peligrosa entre todos los terminales, incluido el punto de protección a tierra.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Es necesario instalar un dispositivo de aislamiento externo adicional en el sistema SAI. Para este fin, puede usarse un contactor magnético o dispositivo de desconexión con la función de disparo por derivación.

El dispositivo de aislamiento debe poder soportar las especificaciones eléctricas que se indican en Especificaciones.

NOTA: La alimentación de la bobina de disparo por derivación se puede suministrar mediante una fuente externa de 24 VDC o el propio SAI, como se muestra en los siguientes diagramas. Conecte J4-4 a J5-6 para proporcionar una fuente de 24 V a la bobina de disparo por derivación desde el SAI. Para suministro de red doble, conecte J4-5 a J5-3 para proporcionar una fuente de 24 V para la bobina de disparo de retroalimentación de suministro principal del SAI y configure J5-2 como disparo de retroalimentación de suministro principal desde la pantalla.

Suministro de red simple principal con armario de retroalimentación

Suministro de red doble con armario de retroalimentación