990-66229B-006

Conexión de los cables de señal de aparamenta eléctrica y productos auxiliares de terceros fabricantes

NOTA: Guíe los cables de señal separados de los cables de alimentación, y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.
NOTA: El sensor de temperatura de batería (E3SOPT003) está disponible como kit opcional.
  1. (Opcional): Instale el sensor de temperatura de batería:
    1. Instale el sensor de temperatura en la solución de baterías. En los armarios de baterías, instale el sensor de temperatura de batería en la esquina superior del armario de baterías.
      ADVERTENCIA
      Peligro de incendio
      Coloque el sensor de temperatura de batería como se describe para asegurar que las mediciones de temperatura sean correctas.
      Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
    2. Guíe los cables de sensor de temperatura de batería de la solución de baterías al SAI y conéctelos como se muestra.
      NOTA: Los cables de sensor de temperatura de batería se consideran de Class 2/SELV. Los circuitos de Class 2/SELV deben estar aislados de los circuitos primarios.
  2. Conecte los cables de señal de disparo por derivación de los dispositivos de desconexión de batería en la solución de baterías al SAI. Consulte la ilustración para la conexión con la fuente de alimentación interna de 24 VDC. El SAI se puede conectar con un dispositivo de desconexión de batería y supervisarlo.
    1. Conecte el dispositivo de desconexión de batería al terminal J3 del SAI.
    NOTA: El diagrama y la tabla siguientes muestran la conexión del disparo del dispositivo de desconexión de batería con la fuente de alimentación interna de 24 VDC y conexiones de pins.

    Conexión del disparo de dispositivo de desconexión de batería con la fuente de alimentación interna de 24 VDC

    Conexiones de pins J3 para dispositivo de desconexión de batería

    Los cables se dimensionarán teniendo en cuenta la caída de tensión del cable y la recomendación del fabricante de la bobina de disparo por derivación.

  3. Conecte los cables de señal de los contactos auxiliares de la aparamenta eléctrica a los contactos de entrada del SAI.