Conexión de los cables de alimentación en el SAI de 30-40 kVA
- Compruebe que todos los dispositivos de desconexión se encuentren en la posición OFF (abiertos).
- Retire la tapa de la caja de conductos.
- Retire la cubierta de protección transparente de los bloques de terminales.
- Sistemas con suministro de red simple principal:
Siga uno de estos procedimientos para preparar la conexión a
tierra:
-
Para sistema de conexión a tierra TN-C: El puente en forma de L se suministra en la bolsa de papel adjunta al manual de instalación. Retire el cuarto puente en forma de V de los bloques de terminales y sustitúyalo por el puente en forma de L suministrado en la misma posición.
-
Para sistema que no es de conexión a tierra TN-C: No es necesario efectuar ninguna acción para preparar el sistema de conexión a tierra.
-
- En sistemas con suministro de red doble: Siga uno
de estos procedimientos para preparar la conexión a tierra:
-
Para sistema de conexión a tierra TN-C: El puente en forma de L se suministra en la bolsa de papel adjunta al manual de instalación. Retire los cuatro puentes en forma de V de los bloques de terminales e instale el puente en forma de L suministrado en la cuarta posición de los bloques de terminales.
-
Para sistema que no es de conexión a tierra TN-C: Retire los cuatro puentes en forma de V de los bloques de terminales.
-
- Haga orificios en la placa de escobillas de cables.
- Guíe los cables de alimentación por la caja de conductos.
- Conecte el cable de PE a los terminales de PE.
- Conecte los cables de batería y los cables de salida.
- Conecte los cables de entrada y los cables de derivación (en sistemas con suministro de red doble).
- Vuelva a colocar la cubierta de protección transparente sobre los bloques de terminales.
- Vuelva a colocar la tapa de la caja de conductos.