990-66230B-006

Mensajes de alarma

Texto en pantalla Descripción Acción correctiva
Comprobación de filtro de polvo necesaria La vida útil del filtro de polvo ha terminado y hace falta comprobarlo. Sustituya el filtro de polvo.
Aumento carga de batería Las baterías se cargan con la tensión de carga rápida configurada.  
Batería conectada Las baterías están conectadas.  
Batería descargándose Las baterías se están descargando  
Batería desconectada Las baterías no están conectadas. Conecte las baterías.
Fin descarga de batería La capacidad de batería es inferior al valor mínimo aceptable. Recargue las baterías.
Flotante carga de batería Las baterías se cargan con la tensión de carga de flotación configurada.  
Reinicio registro batería Restablezca el registro de la batería.  
Mant batería incompleto No se ha superado la prueba de mantenimiento de batería.  
Mantenimiento de batería La prueba de mantenimiento de batería ha comenzado.  
Mantenimiento batería OK La prueba de mantenimiento de batería se ha completado correctamente.  
Sobretensión batería La tensión de batería supera el límite. Compruebe la tensión de batería.
Temperatura batería alta La temperatura de la batería es demasiado alta. Compruebe la temperatura de la batería.
Prueba de batería La prueba de batería ha comenzado.  
Prueba batería incompleta No se ha superado la prueba de batería.  
Prueba batería OK La prueba de batería se ha completado correctamente.  
Tensión de batería baja Tensión baja de la batería. Compruebe la batería.
Cabl batería incorrecto El cableado de la batería está incorrecto. Verifique el cableado de la batería. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Batería/Carg no funciona La batería o el cargador no están operativos. Compruebe la batería. Compruebe el cargador. Póngase en contacto con Schneider Electric.
La frecuencia de derivación excede límites La frecuencia de derivación sobrepasa el límite. Compruebe el estado de la fuente de derivación. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Deriv fuera de tolerancia La tensión de derivación está fuera del margen de tolerancia. Compruebe el estado de la fuente de derivación. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Sobrecarga de derivación La carga está consumiendo más energía de la que puede suministrar la fuente de derivación. Reduzca la carga. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Espera sobrecarga deriv El SAI ya no puede sostener una situación de Sobrecarga de derivación. Reduzca la carga. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Secuenc deriv incorrecta La rotación de fases en la derivación es incorrecta. Compruebe el estado de la fuente de derivación. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Derivación no disponible La fuente de derivación no está disponible. Compruebe el estado de la fuente de derivación. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alarma borrada Borre la alarma.  
Registro borrado Borre el registro.  
Tensión baja de bus DC Tensión baja en el bus DC.  
Sobretensión bus CC Sobretensión en el bus DC.  
El contacto de entrada seco apaga el cargador El contacto de entrada seco apaga el cargador  
EPO Se activa el dispositivo de apagado de emergencia (EPO). Desactive el dispositivo de apagado de emergencia (EPO).
Ventilador no funciona El SAI tiene uno o más ventiladores no operativos. Compruebe los ventiladores. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Versión de firmware incompatible La versión de firmware del inversor se ha detectado como incompatible con versión de firmware del rectificador. Compruebe si la versión del firmware del inversor y del rectificador es la más reciente. Actualice el firmware del inversor o del rectificador.
Modo convertidor de frecuenc. El SAI está en modo convertidor de frecuencia.  
Entrada de generador El generador alimenta el SAI.  
Número en paralelo incoherente El número configurado de unidades en paralelo no coincide con el número real de unidades del sistema en paralelo. Compruébelo y configure el número de unidades en paralelo.
Configuración en paralelo incoherente La configuración en paralelo es incorrecta. Compruebe si hay opciones de configuración en paralelo incoherentes en Configurar > Potenciay Configurar > Salida. Configúrelas correctamente. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Temperatura ent alta La temperatura de la entrada de aire es demasiado alta. Compruebe el estado de la entrada de aire. Baje la temperatura de la sala.
Sensor de temperatura de entrada no operativo No hay sensor de temperatura de entrada. Compruebe el estado del sensor de temperatura de entrada de aire.
Corriente entr no balanc La corriente de entrada está desequilibrada. Compruebe el estado de la fuente de entrada. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Conex entr neutro no disp El neutro de entrada no está disponible. Compruebe el estado del neutro de entrada. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Espera sobreint corriente El SAI ya no puede mantener una situación de Sobreintensidad de entrada. Compruebe el estado de la fuente de entrada. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Alta temper inversor La temperatura del inversor es demasiado alta. Compruebe el estado del inversor. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Inversor IGBT no funciona El IGBT de inversor no está operativo. Compruebe el estado del IGBT de inversor. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Inversor no funciona El inversor no está operativo. Compruebe el estado del inversor. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Apagado de inversor El inversor se está apagando.  
CAN de datos de inversor incorrecto CAN datos de inversor está incorrecto.  
Firmware de inversor incompatible El firmware del inversor es incompatible con el SAI.  
Firmware del inversor actualizado El firmware del inversor se ha actualizado.  
CAN de ES de inversor incorrecto CAN de ES de inversor está incorrecto.  
Sobrecarga de inversor El inversor está sobrecargado. Compruebe el estado del inversor. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Espera sobrecarga invers El SAI ya no puede mantener una situación de Sobrecarga de salida. Compruebe el estado del inversor. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Protección de inversor El SAI ha activado la protección de inversor. Compruebe la tensión o la corriente del inversor.
Funcionamiento en deriv El SAI está en funcionamiento en derivación estática y la fuente de derivación alimenta la carga.  
Carga desconectada La carga se ha desconectado o el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB) está abierto. Compruebe la carga. Cierre el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB).
Funcionamiento en inv El SAI está en modo funcionamiento inversor y el SAI alimenta la carga.  
Apagado por batería baja El SAI se apaga debido al fin de descarga de la batería. Recargue las baterías y reinicie el SAI. Si está configurado el modo de reinicio automático, el SAI se reiniciará automáticamente cuando se restablezca la red eléctrica.
Fuente de alimentación principal no disponible La fuente de alimentación principal no está disponible Compruebe la disponibilidad de la fuente de alimentación principal.
Carga rápida manual El SAI está en modo de carga rápida manual.  
Salida manual de derivación El SAI sale del modo de funcionamiento en derivación manualmente.  
Carga de flotación manual El SAI está en modo de carga de flotación manual.  
Transferencia manual a inversor Transferencia manual a funcionamiento inversor.  
Transferencia manual a derivación Transferencia manual a funcionamiento en derivación.  
Apagado manual Apagado manual.  
MBB cerrado El dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB) está cerrado y la carga se suministra con energía sin protección desde la fuente de derivación.  
MBB abierto El dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento está abierto.  
ID de módulo duplicado El ID de módulo está duplicado. El ID de módulo debe ser único. Compruebe los ID de los módulos.
Potencia nominal fuera de tolerancia La potencia nominal no coincide con el hardware del SAI. Compruebe el estado de la fuente de entrada. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Temperatura de toma alta La temperatura de salida del aire es demasiado alta. Compruebe el estado de salida del aire. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Sensor de temperatura de salida no operativo No hay sensor de temperatura de salida o el sensor de temperatura de salida está no operativo. Compruebe el estado del sensor de temperatura de salida.
Relé de salida desconectado

Un relé de salida está desconectado.

Compruebe el estado de los relés de salida. Póngase en contacto con Schneider Electric.

Cortocircuito de relé de salida

Un relé de salida tiene un cortocircuito.

Compruebe el estado de los relés. Póngase en contacto con Schneider Electric.

Cortocircuito de salida Hay un cortocircuito en la salida. Compruebe el estado de la salida. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Detección de tensión de salida incorrecta No se ha podido detectar la tensión de salida. Compruebe la tensión de salida.
Cabl paralelo incorrecto El cableado en paralelo está incorrecto. Compruebe el estado de los cables en paralelo. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Potenc compart incorrecta El reparto de potencia entre las unidades SAI es incorrecto. Compruebe el reparto de carga entre las unidades SAI. Redistribuya la carga entre las unidades SAI. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Prohibir transferencia a inversor

Está prohibido transferir al funcionamiento inversor.

 
Sincronización de PWM no disponible La sincronización de PWM no está disponible. Compruebe el estado de la sincronización de PWM. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Firmware del rectificador actualizado El firmware del rectificador se ha actualizado.  
Arranque suave del rectificador incompleto El arranque suave del rectificador está incompleto. Compruebe el estado del rectificador. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Temper alta rectificador La temperatura del rectificador es demasiado alta. Compruebe el estado del rectificador. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Rectificador no funciona

El rectificador no está operativo.

Compruebe el estado del rectificador. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Sobrecarga de rectificador

El rectificador está sobrecargado.

Compruebe si el rectificador está sobrecargado. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Temperatura de sala alta La temperatura de la sala es alta. Baje la temperatura de la sala.
Guardar configuración La configuración se ha modificado.  
Comunicación de SPI no operativa Se ha perdido la comunicación de SPI entre el rectificador y el inversor. Compruebe la comunicación de SPI entre el rectificador y el inversor.
Detener prueba Detenga la prueba.  
Protección contra sobretensiones anormal El SPD (dispositivo de protección contra sobretensiones) funciona de manera anómala. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Pulso de sincronización no disponible El pulso de sincronización no está disponible. El SAI no puede sincronizar. Compruebe el pulso de sincronización. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Sobrecarga del sistema La carga está consumiendo más energía de la que puede suministrar el sistema SAI. Reduzca la carga. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Config sistema incorrecta La configuración del sistema es incorrecta. Compruebe la configuración del sistema. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Recom. comprobación téc. Se recomienda llevar a cabo comprobaciones técnicas. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Condiciones de autocomprobación no cumplidas Las condiciones de autocomprobación no se han cumplido.  
Transferencia a derivación no permitida La transferencia a derivación no está permitida.  
Las transferencias exceden el límite Se han producido demasiadas transferencias entre modos de funcionamiento durante un determinado período de tiempo. Póngase en contacto con Schneider Electric.
La tensión de la red eléctrica excede el límite

La tensión de entrada transitoria detectada ha excedido el límite de seguridad especificado.

Ajuste la tensión de la fuente de alimentación principal al rango permitido.
Garantía caducada La garantía ha caducado. Póngase en contacto con Schneider Electric.