990-66230B-006

Descripción general de la interfaz de usuario

Pantalla

Elementos en la pantalla de inicio

  1. Botón de inicio: pulse aquí en cualquier pantalla para volver a la pantalla de inicio.

  2. Botón de menú principal: pulse aquí para acceder a los menús.

  3. Botón de diagrama sinóptico: pulse aquí para acceder al diagrama sinóptico.

  4. Símbolo de estado de alarma: pulse aquí para acceder al registro de alarmas activas.

  5. Referencia comercial: muestra la referencia comercial del producto.

  6. Información de sistema en paralelo: muestra la información sobre un sistema en paralelo cuando Modo del sistema se ha definido en Paralelo. El primer dígito representa el número paralelo en un sistema, mientras que el segundo indica el ID paralelo del SAI actual.

Puede pulsar en los campos de entrada, salida o de batería en la pantalla de inicio para acceder a las páginas de mediciones detalladas.

Menú principal


Pulse el botón del menú principal en la pantalla de inicio para acceder a los menús.

Diagrama sinóptico

Pulse el botón del diagrama sinóptico en la pantalla de inicio para acceder al diagrama.

El diagrama sinóptico se adaptará a la configuración del sistema. El diagrama mostrado aquí se proporciona solo a modo de ejemplo.

Ejemplo de sistema SAI unitario – Suministro de red simple principal

La línea de alimentación verde (gris en la ilustración) del diagrama sinóptico muestra el flujo de energía eléctrica a través del sistema SAI. Los módulos activos (inversor, rectificador, batería, conmutador de derivación estática, etc.) se enmarcan en color verde y los módulos inactivos se enmarcan en negro. Los módulos que se enmarcan en rojo no están operativos o tienen una condición de alarma.

En los diagramas sinópticos de sistemas en paralelo, pulse el SAI gris para ver el diagrama sinóptico en el nivel del SAI. Los números después de "UPS" 0-3 representan el ID paralelo individual del SAI.

Ejemplo de sistema en paralelo

Árbol de menús


Pulse el botón del menú principal en la pantalla de inicio para acceder a los menús.

  • Estado

    • Entrada

    • Salida

    • Derivación

    • Batería

    • Temperatura

  • Registros

  • Control*

    • Modo de funcionamiento

    • Inversor

    • Cargador

  • Configuración*

    • SAI

    • Entrada

    • Salida

    • Derivación

    • Potencia

    • Batería

    • Comunicación

    • Contactos y relés

    • Recordatorios

    • General

    • Red

  • Mantenimiento*

    • Alarma sonora

    • Batería

    • Código S

    • Borrar alarma

    • Informe de SAI

  • Acerca de

  • Cerrar sesión

  • Experiencia digital

  • Idioma

Algunos menús contienen más submenús que los descritos en este manual. Estos submenús aparecen atenuados y son únicamente para uso de Schneider Electric, a fin de evitar impactos de carga no deseados. Otros elementos del menú también pueden estar atenuados/ocultados si no son relevantes o aún no se han publicado para este sistema SAI en particular.

Símbolos de estado de alarma

El símbolo de estado de alarma (gris en la ilustración) en la esquina superior derecha de la pantalla cambia según el estado de alarma del sistema SAI.

Verde: no hay alarmas en el sistema SAI.
Azul: hay alarmas informativas en el sistema SAI. Pulse el símbolo de estado de alarma para abrir el registro de alarmas activas.
Amarillo: hay alarmas de advertencia en el sistema SAI. Pulse el símbolo de estado de alarma para abrir el registro de alarmas activas.
Rojo: hay alarmas críticas en el sistema SAI. Pulse el símbolo de estado de alarma para abrir el registro de alarmas activas.
Rojo: se ha perdido la conexión entre la pantalla y el SAI.

Ubicación de los dispositivos de desconexión

Vista trasera del SAI de 10-20 kVA (baterías internas)

Vista trasera del SAI de 30-40 kVA (baterías internas)

Vista trasera del SAI de 10-20 kVA (baterías externas)



Vista trasera del SAI de 30-40 kVA (baterías externas)