990-66230B-006

Transferir un SAI unitario del funcionamiento normal al funcionamiento en derivación de mantenimiento

Nota
Antes de efectuar este procedimiento, compruebe el estado del sistema, que la derivación funcione correctamente y que se haya sincronizado con el inversor.
  1. En el menú principal, pulse Control > Modo de funcionamiento > Transferir a funcionamiento en derivación.
  2. Pulse OK en la pantalla de confirmación.
  3. Compruebe que el SAI está en modo de funcionamiento en derivación en el diagrama sinóptico.
  4. Retire la cubierta del MBB.
  5. Cierre el MBB.
  6. Abra el UOB.
  7. Abra todos los dispositivos de desconexión de batería.
  8. Abra el UIB.
  9. Abra el SSIB.

    Vista trasera del SAI de 10-20 kVA (baterías internas)

    Vista trasera del SAI de 30-40 kVA (baterías internas)

    Vista trasera del SAI de 10-20 kVA (baterías externas)



    Vista trasera del SAI de 30-40 kVA (baterías externas)