990-66230B-006

Ver la información de estado del sistema

  1. En el menú principal, pulse Estado.
    1. Pulse Entrada para ver el estado.

      Entrada

      Tensión F-F (fase a fase) La tensión de entrada fase-a-fase actual.
      Tensión F-N (fase a neutro)* La tensión de entrada actual entre fase-neutro, en voltios (V).
      Corriente La corriente de entrada actual de la alimentación de red eléctrica AC por fase, en amperios (A).
      Frecuencia La frecuencia de entrada actual en hercios (Hz).
      Factor de potencia La relación entre la potencia activa y la potencia aparente.
    2. Pulse Salida para ver el estado.

      Salida

      Tensión F-F (fase a fase) La tensión de salida entre fase-fase en el inversor, en voltios (V).
      Tensión F-N (fase a neutro)* La tensión de salida entre fase-neutro en el inversor, en voltios (V).
      Corriente La corriente de salida actual de cada fase, en amperios (A).
      Frecuencia La frecuencia de salida actual en hercios (Hz).
      Factor de potencia El factor de potencia de salida actual de cada fase. Factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente.
      Potencia La potencia activa (o potencia real) de salida actual de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda AC, produce una transferencia neta de energía en una dirección.
      Carga El porcentaje de la capacidad del SAI utilizado actualmente en todas las fases. Se muestra la fase con el porcentaje de carga de la fase más alta.
    3. Pulse Derivación para ver el estado.

      Derivación

      Tensión F-F (fase a fase) La tensión de derivación actual fase-a-fase (V).
      Tensión F-N (fase a neutro)* La tensión de derivación actual fase-a-neutro (V).
      Corriente La corriente de derivación actual de cada fase, en amperios (A).
      Frecuencia La frecuencia de derivación actual en hercios (Hz).
      Factor de potencia El factor de potencia de derivación actual de cada fase. Factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente.
    4. Pulse Batería para ver el estado.

      Batería

      Medidas La potencia DC actual que se está extrayendo de la batería, en kilovatios (kW).
      La tensión de batería actual (VDC).
      La corriente de batería actual, en amperios (A). Una corriente positiva indica que la batería se está cargando; una corriente negativa indica que la batería se está descargando.
      Temperatura de batería en grados Celsius mediante sensores de temperatura conectados.
      El estado de la batería (Desconectar o Conectar).
      Batería La cantidad de tiempo antes de que las baterías alcancen el nivel de apagado de batería baja. También muestra el nivel de carga de la batería como porcentaje de capacidad a plena carga.
      La carga de batería actual (Ah).
      Cargador El modo de funcionamiento del cargador (Reposo, Carga flotac, Aumento carga, Descargar).
    5. Pulse Temperatura para ver el estado.

      Temperatura

      Temperatura ambiente La temperatura ambiente en grados Celsius.
      Temperatura de la batería Temperatura de batería en grados Celsius de los sensores de temperatura de batería conectados.