990-66230B-006

Exportar registros de eventos del SAI a un dispositivo USB

Condición:

  1. Inserte una unidad flash USB (preferiblemente inferior a 16 GB) en el ordenador, busque la unidad flash USB en la ventana Este PC, haga clic con el botón derecho y seleccione Formatear. A continuación, configure el sistema de archivos como FAT32 y 4096 bytes de tamaño de unidad de asignación, y seleccione Formateo rápido > Iniciar.

    NOTA: Se recomienda utilizar una unidad flash USB 2.0, ya que es posible que una unidad USB 3.0 no admita el formato FAT32.

  1. En el Menú principal, seleccione Mantenimiento > Informe de SAI.
  2. Retire la tapa del puerto USB.

    Vista posterior de la puerta frontal del SAI para baterías internas

    Vista posterior de la puerta frontal del SAI para baterías externas

  3. Inserte el dispositivo USB en el puerto USB del SAI.

    Vista posterior de la puerta frontal del SAI para baterías internas

    Vista posterior de la puerta frontal del SAI para baterías externas

  4. En la pantalla, pulse Exportar. Cuando la pantalla muestre el mensaje Confirmar exportación de registros de eventos del SAI, pulse OK para iniciar el proceso de exportación.
    NOTA: No extraiga el dispositivo USB hasta que haya finalizado el proceso de exportación.
  5. La pantalla mostrará el estado de finalización con el mensaje Volcado de eventos correcto o Volcado de eventos incorrecto. Pulse OK para continuar.
  6. Envíe los registros de eventos del SAI al servicio de asistencia al cliente de Schneider Electric.