Modos del SAI
Funcionamiento normal
El SAI suministra alimentación desde la red eléctrica a la carga conectada. La unidad SAI convierte el suministro eléctrico en energía acondicionada para la carga conectada mientras se recargan las baterías (carga de flotación o carga rápida).
Funcionamiento con batería
El SAI se transfiere a funcionamiento con batería si falla el suministro de la red eléctrica. El SAI proporciona alimentación a la carga conectada desde las baterías conectadas durante un período limitado. Cuando se restablece el suministro eléctrico de la red, el SAI vuelve al funcionamiento normal.
Funcionamiento de derivación estática
El SAI alimenta la carga con energía eléctrica desde la fuente de derivación. Si no se cumplen las condiciones para un funcionamiento normal o un funcionamiento con batería, la carga se transfiere del inversor a la fuente de derivación sin interrumpir la alimentación de la carga.
Funcionamiento en derivación de mantenimiento
En modo de funcionamiento en derivación de mantenimiento, el suministro de la red eléctrica se hace a través del MBB externo o interno a la carga. En funcionamiento en derivación de mantenimiento, el respaldo de la batería no está disponible.
Modo ECO
En modo ECO, el SAI se configura para usar el funcionamiento en derivación estática como modo de funcionamiento preferido en circunstancias predefinidas. El inversor está en espera en modo ECO. En caso de interrupción de la red eléctrica, el SAI se transfiere a funcionamiento con batería y la carga se suministra desde el inversor.
Modo apagado
El SAI no suministra alimentación a la carga. Las baterías están cargadas y la pantalla encendida.Modo de convertidor de frecuencia
En el modo de convertidor de frecuencia, el SAI presenta una frecuencia de salida estable (a 50 o 60 Hz) y la derivación estática no está disponible.| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE DAÑO EN EL EQUIPO O DE CAÍDA DE
CARGA
En el modo de convertidor de frecuencia, el SAI no puede
operar en funcionamiento en derivación estática ni en funcionamiento
en derivación de mantenimiento. Antes de transferir el SAI al
modo de convertidor de frecuencia, debe ponerse en contacto con un
partner de servicio autorizado de Schneider Electric para asegurarse
de que:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|