990-66230B-006

Configurar los relés de salida

  1. En el menú principal, pulse Configuración > Contactos y relés y seleccione el relé de salida que desea configurar.
  2. Seleccione las funciones que desea asignar al relé de salida. En cada página, pulse OK para guardar la configuración y pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
    NOTA: Es posible asignar varias funciones al mismo relé de salida.
    Carga de batería: Cuando la batería entra en la carga de flotación o ecualización, la señal de contacto seco se activa a través de un relé. Descarga de la batería: Cuando la batería comienza a descargarse, la señal de contacto seco se activa a través de un relé.
    Tensión de batería baja: Cuando la batería está en baja tensión, la señal de contacto seco se activa a través de un relé. Modo de batería: Cuando el SAI está en modo de descarga de batería, la señal de contacto seco se activa a través de un relé.
    Bobina de disparo por derivación de BB: Cuando se produce una alarma relacionada con la batería, el SAI enviará una señal para desconectar la batería. Simultáneamente, se activará una señal auxiliar de contacto seco a través de un relé. No se puede configurar para Relé de salida 4. Disparo por subtensión de BB: Cuando se produce una alarma relacionada con la batería, la señal de contacto seco (24 V) se activa a través de un relé para desconectar el dispositivo de desconexión de la batería externa.
    Disparo retroalim. derivación: Cuando se produce la retroalimentación de derivación, el SAI activará una alarma para indicar el fallo de derivación. Simultáneamente, se activará una señal auxiliar de contacto seco a través del aislamiento de un relé. EPO activo: Cuando se activa el EPO, se activa una señal de contacto seco a través de un relé.
    Alarma general: Cuando se activan una o varias advertencias, se activa una señal de contacto seco auxiliar a través del aislamiento de un relé. Fuente de alimentación principal no disponible: En caso de anomalía en la red eléctrica, se activa una señal de contacto seco a través de un relé.
    Disparo retroalim. pral.: Cuando se produce la retroalimentación por la alimentación principal, el SAI activará una alarma para indicar el fallo de la alimentación principal. Simultáneamente, se activará una señal auxiliar de contacto seco a través del aislamiento de un relé. Modo normal: Cuando el SAI está en modo de funcionamiento normal, la señal de contacto seco se activa a través de un relé.
    En derivación: Cuando el SAI está en modo de funcionamiento en derivación, la señal de contacto seco se activa a través de un relé. En inversor: Cuando el SAI está en modo de inversor, la señal de contacto seco se activa a través de un relé.
    Sobrecarga: Cuando el SAI esté sobrecargado, se activará una señal de contacto seco a través de un relé. Es obligatorio definir esta función cuando el SAI se enciende por primera vez. Salida perdida: Cuando se desconecta la carga, se activa una señal de contacto seco a través de un relé.
    Rectificador listo: Cuando el rectificador está listo, la señal de contacto seco se activa a través de un relé.  
  3. Pulse OK para guardar la configuración.