990-66230B-006

Ver la configuración de la solución de baterías

  1. En el menú principal, pulse Configuración > Batería.
  2. Observe las configuraciones de batería en la pantalla. Pulse el símbolo de flecha para ir a la página siguiente.
    NOTA: Las configuraciones de batería solo puede configurarlas un representante de Schneider Electric Services.
    Tipo de batería Muestra el tipo de batería: VRLA.
    Número de batería Indica el número de celdas de baterías. El número de baterías puede configurarse en 32, 34, 36, 38 o 40. El valor predeterminado es 40.
    Capacidad de batería Muestra la capacidad de batería total (cantidad de cadenas x Ah/cadena). El valor predeterminado es 20 Ah.
    Tensión de carga de flotación/celda Muestra la tensión de flotación por celda de batería.
    La carga de flotación es la función de carga básica disponible en todos los tipos de baterías. La inicia el cargador de manera automática. El rango de la tensión de carga de flotación/célula es de 2,10-2,35 V. El valor predeterminado es 2,25 V.
    Tensión de carga rápida/celda Muestra la tensión de carga rápida por celda de batería.

    La carga rápida permite efectuar una carga con rapidez para restaurar lo antes posible una batería descargada. El rango de la tensión de carga rápida/celda es de 2,20-2,45 V. El valor predeterminado es 2,25 V.

    Límite porcentual de corriente de carga Muestra el porcentaje máximo de la corriente de carga. El rango del límite porcentual de corriente de carga varía*, el valor predeterminado es 10 %.
    Limitación de la corriente de carga por Ah Indica la limitación de la corriente de carga según la relación de Ah. La corriente limitada puede ajustarse a 0,10 C, 0,15 C, 0,20 C o 0,25 C, el valor predeterminado es 0,25 C.
    Tiempo de espera de carga Indica el tiempo de espera para la carga. El rango para el tiempo de espera de carga es de 3 - 14 400 minutos, el valor predeterminado es de 3 minutos. Cuando la batería alcance el objetivo de tensión, la carga se detendrá automáticamente en función del tiempo de espera de carga preestablecido.
    Tensión de EOD/celda a corriente de 3C Muestra la tensión de EOD (fin de descarga) por celda de batería a corriente de 3C. El rango tensión de EOD/celda a una corriente de 3C es de 1,6-1,85 V. El valor predeterminado es 1,65 V.
    Tensión de EOD/celda a corriente de 0,05C Muestra la tensión de EOD (fin de descarga) por celda de batería a corriente de 0,05C. El rango tensión de EOD/celda a una corriente de 0,05C es de 1,65-1,90 V. El valor predeterminado es 1,75 V.
    Permit carga rápida Indica si se permite la carga rápida. La carga rápida permite efectuar una carga con rapidez para restaurar lo antes posible una batería descargada. La configuración predeterminada es Deshabilitar.
  3. Pulse OK para guardar la configuración.