DOCA0248FR-11

Fonctions de mise en service et de surveillance

Le tableau suivant indique la disponibilité des fonctions de mise en service et de surveillance sur Panel Server Advanced dans la version de firmware 001.010.000.

Disponible

Non disponible

Fonctions de mise en service et de surveillance

Disponibilité

Communication série Modbus

Mise en service pour utilisation du port série Modbus en mode inverse via les pages Web Panel Server

Entrées numériques (PAS800L)

Mise en service via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Mise en service via les pages Web Panel Server

Surveillance via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Surveillance via les pages Web Panel Server

Affectation d'état à partir d'une liste de valeurs prédéfinies pour chaque entrée/sortie générique dans le paramètre Etat IO à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web Panel Server

Mise à jour du firmware

Appliquée à une passerelle Panel Server via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appliquée à une passerelle Panel Server via les pages Web Panel Server

Appliquée à plusieurs passerelles Panel Server via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appliquée à plusieurs passerelles Panel Server via les pages Web Panel Server

Restauration de sauvegarde

Restauration de sauvegarde sur un modèle de Panel Server identique via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Restauration de sauvegarde sur un modèle de Panel Server identique via les pages Web Panel Server

Configuration

Configuration via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Configuration Ethernet pour la communication en amont via les pages Web Panel Server

Configuration Modbus des appareils Modbus TCP/IP et Modbus série via les pages Web Panel Server

Appariement sélectif d'appareils sans fil via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appariement sélectif d'appareils sans fil via les pages Web Panel Server

Désactivation simultanée et définitive des réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4) dans le Panel Server via les pages Web Panel Server

Surveillance

Affichage des données des appareils I/O Smart Link via les pages Web Panel Server

Affichage des données des entrées numériques du Panel Server via les pages Web Panel Server

Affichage des données des appareils pris en charge (voir références commerciales dans la section Appareils pris en charge) via les pages Web Panel Server

Diagnostic via les pages Web Panel Server

Notification par e-mail

Notification par e-mail des alarmes sélectionnées à l'aide des pages Web Panel Server

 

Notification par e-mail des alarmes sélectionnées à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission

Journalisation des données

Accès à un journaliseur de données sur 3 ans, avec échantillonnage de données prédéfini pouvant être configuré via les pages Web Panel Server

Accès à un journaliseur de données sur 3 ans avec échantillonnage de données prédéfini avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?