DOCA0248FR-18

Principaux correctifs pour la version 002.002.000

Les bogues suivants sont corrigés dans le micrologiciel Panel Server version 002.002.000 :

  • Les équipements Modbus associés à un modèle personnalisé et ne prenant en charge que le code de fonction 04 s’affichaient comme Non connecté dans Panel Server après la mise à niveau de Panel Server vers la version 002.000.000 du micrologiciel.

  • Les compteurs d’énergie de la gamme iEM2050 affichaient un statut connecté/déconnecté instable dans les pages Web Panel Server.

  • La connexion à un réseau masqué n’était pas prise en charge.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.