DOCA0211FR-14

Politiques et règles de cybersécurité Schneider Electric

Schneider Electric suit un processus de cycle de développement sécurisé (SDL, Secure Development Lifecycle), un cadre de développement essentiel qui assure que les produits respectent des processus de conception sécurisés à toutes les étapes de leur cycle de vie. Le processus SDL de Schneider Electric est conforme à la norme IEC 62443-4-1.

Le processus SDL inclut les éléments suivants :

  • Pratiques SDL appliquées au développement interne tout au long de la chaîne logistique.

  • Examen de sécurité final obligatoire avant le lancement des produits.

  • Formation en sécurité du personnel participant au développement des produits.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?