DOCA0211FR-14

Sécurité physique de l’équipement

Étiquette de garantie

EcoStruxure Panel Server dispose d’une étiquette de garantie qui assure la sécurité physique de l’équipement. Elle doit être propre et ne présenter aucun signe d’altération (comme des accrocs, des déchirures ou des rayures). Schneider Electric déconseille d’utiliser un équipement dont l’intégrité physique a été visiblement altérée.

Installation

Afin d’assurer la sécurité physique de l’équipement, il est recommandé d’effectuer l’installation suivante :

  • Installez EcoStruxure Panel Server dans une armoire protégée de manière appropriée en fonction du niveau de risque de votre installation (un cadenas ou une clé, par exemple).

  • Si EcoStruxure Panel Server est monté dans un tableau de distribution, installez ce dernier dans une pièce sécurisée (par une porte verrouillée ou une caméra, par exemple).

NOTE: La sécurité physique de l’équipement inclut la protection du code QR. Le code QR donne accès au code d’équipement de Panel Server, lequel doit être considéré comme une information d’identification confidentielle de l’équipement. Il est utilisé :
  • Lors de la revendication sécurisée de l’équipement pour les applications cloud

  • Comme mot de passe pour la connexion au point d’accès Wi-Fi

Gestion des mots de passe

Pour protéger l’équipement contre les attaques malveillantes, modifiez le mot de passe utilisateur Panel Server et le mot de passe du point d’accès Wi-Fi via les pages Web Panel Server.

Le mot de passe utilisateur et le mot de passe SupportUser doivent respecter les règles suivantes :

  • Entre 8 et 50 caractères

  • Doivent contenir au moins trois des types de caractères suivants :

    • Majuscules

    • Minuscules

    • Chiffres

    • Caractères spéciaux (limités à l’espace et !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~)

Le mot de passe du point d’accès Wi-Fi doit respecter les règles suivantes :

  • Entre 8 et 32 caractères

  • Doit contenir au moins un caractère de chacun des types suivants :

    • Majuscules

    • Minuscules

    • Chiffres

  • Peut contenir des caractères spéciaux (limités à l'espace et !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~)

Fonction de sauvegarde

Lors du téléchargement d’un fichier de sauvegarde, cryptez le fichier avec un mot de passe fort, composé des éléments suivants :

  • Entre 6 et 32 caractères

  • Doit contenir au moins un caractère de chacun des types suivants :

    • Majuscules

    • Minuscules

  • Caractères spéciaux (limités à l’espace et !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.