DOCA0211PT-14

Políticas e regras de cibersegurança da Schneider Electric

A Schneider Electric utiliza um processo de Ciclo de vida de desenvolvimento seguro (SDL), uma estrutura principal baseada no desenvolvimento de produtos que ajuda a garantir que os produtos seguem processos de design seguros em todas as fases do ciclo de vida. O processo SDL da Schneider Electric está em conformidade com IEC 62443-4-1.

O processo SDL inclui o seguinte:

  • Práticas SDL aplicadas a ações de desenvolvimento interno, em toda a cadeia de abastecimento.

  • Revisão de segurança final necessária para o lançamento do projeto.

  • Formação em segurança para o pessoal envolvido no desenvolvimento do produto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?