DOCA0211FR-14

Mise au rebut de l'appareil

L'EcoStruxure Panel Server contient des informations confidentielles configurées pendant la mise en service, ainsi que des valeurs de données récentes et des journaux. Ces informations concernent notamment la topologie d'appareils Modbus, les réseaux sans fil, les mots de passe Wi-Fi ou les consommations d'énergie mesurées.

Rétablissez les paramètres d'usine avant de mettre l'EcoStruxure Panel Server au rebut. Vous devez pouvoir redémarrer physiquement l'EcoStruxure Panel Server durant cette procédure. Pour rétablir les paramètres d'usine de l'EcoStruxure Panel Server, consultez la documentation DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.