DOCA0211FR-14

Caractéristiques de l’équipement

Présentation

EcoStruxure Panel Server est équipé de fonctions de sécurité. Ces fonctions sont prédéfinies et peuvent être modifiées selon les besoins de votre installation. Panel Server doit être configuré par du personnel qualifié, car la désactivation ou la modification de paramètres affecte la sécurité globale de Panel Server et de votre réseau.

Ce guide est à utiliser en conjonction avec le document DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur qui décrit en détail la configuration des fonctions et paramètres de Panel Server.

Interfaces de EcoStruxure Panel Server

Le tableau suivant récapitule les architectures de communication disponibles avec Panel Server, par modèle :

Caractéristique EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW : V1.0 PAS600 HW : V2.0 PAS600T HW : V1.0 PAS600L HW : V1.0 PAS600L HW : V2.0 PAS600LWD HW : V2.0 PAS600PWD HW : V2.0 PAS800 HW : V1.0 PAS800 HW : V2.0 PAS800L HW : V1.0 PAS800L HW : V2.0 PAS800P HW : V1.0 PAS800P HW : V2.0

Ethernet 10/100BASE-T

Un port RJ45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deux ports RJ45

-

Connectivité Modbus TCP/IP en amont

Connectivité Wi-Fi en amont

-

-

Connectivité Modbus TCP/IP en aval

-

Connectivité IEEE 802.15.4 en aval

-

-

Connectivité Modbus-SL en aval

-

Deux entrées numériques (pour WAGES (eau, air, gaz, électricité, vapeur))

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Antenne externe Wi-Fi

-

-

-

Antenne externe IEEE 802.15.4

-

-

-

-

-

-

Point d’accès Wi-Fi

-

-

Notification des alarmes par email

-

-

-

-

-

-

-

-

Publication sur un serveur SFTP ou HTTPS

Convention

EcoStruxure Panel Server est désigné ci-après sous le nom Panel Server.

Protocoles pris en charge

EcoStruxure Panel Server prend en charge les protocoles suivants :

  • DHCP pour l’adressage IP du réseau

  • DNS pour la résolution de nom réseau

  • DPWS pour la détection réseau

  • HTTPS (TLS v1.2) pour la configuration via les outils de configuration et les pages Web intégrées

  • IEEE 802.15.4 pour la communication sans fil utilisant la bande ISM de radiofréquences 2,4  GHz (non disponible pour les modèles Wired by Design)

  • Modbus TCP et Modbus-SL pour les communications avec d’autres équipements de technologie opérationnelle (OT)

  • NTP pour la synchronisation horaire

  • RSTP pour autoriser des topologies en anneau Ethernet robustes pour les applications critiques

  • SFTP pour la publication de fichiers CSV sur un serveur SFTP

  • Client VPN pour l’accès à distance (ouvert sur le Centre de Contact Client Schneider Electric)

  • WPA2 et WPA pour la communication Wi-Fi (non disponible pour les modèles Wired by Design)

Fonctionnalités de sécurité

EcoStruxure Panel Server prend en charge les fonctions de sécurité suivantes :

  • Seul un micrologiciel signé numériquement par Schneider Electric peut être installé sur Panel Server.

  • Lors de chaque démarrage, la signature numérique est validée avant l’exécution du micrologiciel pour confirmer que son intégrité n’a pas été altérée.

  • Les mots de passe utilisateur sont stockés sous une forme hachée et salée (SHA256).

  • Vous pouvez effacer toutes les informations de Panel Server à l’aide du bouton Redémarrer.

  • L’équipement est doté d’une horloge interne et mémorise la date et l’heure pendant plusieurs mois hors tension.

  • La clé d’authenticité de Panel Server est stockée sur une puce Common Criteria haute sécurité CC EAL6+.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.