DOCA0211FR-14

Vérification des fonctions de sécurité

Les tests suivants vous permettent de vérifier que les fonctions de sécurité fonctionnent comme prévue via les pages Web EcoStruxure Panel Server.

Authentification Web

  1. Essayez de vous connecter aux pages Web d'EcoStruxure Panel Server sans mot de passe ou entrez un mot de passe incorrect.

    Résultat : EcoStruxure Panel Server ne vous donne pas accès aux pages Web.

  2. Répétez cette action 9 fois de plus.

    Résultat : EcoStruxure Panel Server se verrouille pendant 10 minutes.

  3. Réessayez encore 5 fois.

    Résultat : EcoStruxure Panel Server se verrouille pendant 60 minutes.

Autorisation Web

  1. Connectez-vous aux pages Web EcoStruxure Panel Server.

  2. Placez un signet sur une page Web (par exemple, Paramètres)

  3. Ouvrez une fenêtre de navigation privée dans votre navigateur et ouvrez la page Web précédemment marquée d'un signet.

    Résultat : Vous ne pouvez pas accéder à la page Web, mais vous êtes redirigé vers la page de connexion.

Historique

  1. Après avoir effectué une partie ou l'ensemble des tests précédents, accédez à la page Web des journaux.

  2. Téléchargez les fichiers journaux.

  3. Vérifiez que les tentatives infructueuses de connexion figurent dans les journaux.

Mise à jour du micrologiciel

  1. Accédez à la page Web Mise à jour du firmware.

  2. Téléchargez un fichier aléatoire (par exemple, une image ou un document texte).

    Résultat : EcoStruxure Panel Server signale que la signature est erronée.

  3. Accédez aux journaux d'audit.

  4. Vérifiez que l'échec de mise à jour du micrologiciel est consigné dans les journaux.

Désactivation des services

  1. Pour accéder au menu permettant de désactiver les services, sélectionnez Paramètres > Communication réseau > DPWS.

  2. Connectez un PC exécutant le système d'exploitation Windows sur le même réseau local.

  3. Cliquez sur Réseau dans l'Explorateur de fichiers.

    Résultat : EcoStruxure Panel Server n'est pas repéré et n'apparaît donc pas dans la liste des équipements du réseau.

Désactivation des services sans fil

Pour accéder aux menus permettant de désactiver temporairement les services sans fil :

  • Pour le Wi-Fi, accédez à Paramètres > Communication réseau > Wi-Fi, cliquez sur le curseur Activation du Wi-Fi et enregistrez vos modifications.

    Résultat : Dans votre interface de gestion de point d'accès WiFi, il n'y a aucun EcoStruxure Panel Server connecté.

  • Pour IEEE 802.15.4, accédez à Paramètres > Appareils sans fil > Configuration réseau, cliquez sur le curseur Activation du sans-fil et enregistrez vos modifications.

    Résultat : Tous les appareils sans fil répertoriés dans Paramètres > Appareils sans fil > Appareils sans fil présentent un état Non connecté au bout d'un certain temps qui dépend de l'appareil sans fil (consultez la documentation de l'appareil pour plus d'informations).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.