DOCA0211FR-14

Désactivation des fonctions inutilisées

L'EcoStruxure Panel Server vous permet de désactiver les ports et services inutilisés pour réduire le risque d'attaques malveillantes.

Il est recommandé de désactiver les éléments suivants :

  • Activation Wi-Fi et infrastructure Wi-Fi. Le Wi-Fi peut être désactivé de façon permanente si nécessaire.

  • Point d'accès Wi-Fi (activé par défaut). Lorsque le point d'accès est désactivé, le bouton situé sur la face avant du Panel Server ne permet pas de déclencher l'activation du point d'accès. La désactivation de l'activation Wi-Fi désactive également le point d'accès Wi-Fi et interrompt toute connexion active.

  • IEEE 802.15.4 (par défaut non actif). Le protocole IEEE 802.15.4 peut être désactivé de façon permanente.

  • Services de passerelle Modbus (actifs par défaut). Peuvent être désactivés sur chaque interface (Ethernet 1, Ethernet 2 et/ou Wi-Fi) dans les pages Web du Panel Server.

  • DPWS (protocole de découverte sur IP v4/6) (actif par défaut)

  • RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) (par défaut non actif)

NOTE: Wi-Fi et IEEE 802.15.4 ne sont pas disponibles en mode natif sur les modèles Wired by Design (WD), lesquels ne disposent pas de chipset sans fil.

Pour plus d’informations sur la désactivation des fonctions inutilisées de l'EcoStruxure Panel Server, consultez le document DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.