DOCA0184ES-07

Montar dispositivos en el envolvente

Para montar los dispositivos en envolvente, seleccione a uno o varios dispositivos en el banco de trabajo y a continuación, arrastre y suelte el dispositivo en el envolvente.

Para desmontar el dispositivo de la envolvente, haga clic derecho sobre él y seleccione desmontar el dispositivo.

Es posible montar y desmontar todos los dispositivos simultáneamente en el envolvente usando los botones dedicados.

Para ajustar el diseño del panel, es posible mover uno o varios dispositivos dentro del envolvente en el modo de construcción haciendo clic en el icono del destornillador.

El principio de la función montar todo es el siguiente:

  • El orden de instalación sigue el orden de los aparatos establecidos en la vista de diagrama.

  • Una entrada de grupo y sus aparatos aguas abajo asociados se montarán en la misma fila; se genera automáticamente un salto de fila si no se dispone del espacio de módulo necesario.

  • Cuando se elige Prisma Set G como gama de envolvente, la función de montaje total selecciona automáticamente el ancho de 600 mm en este rango de gabinetes.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.