DOCA0184PT-04

Montar dispositivos no invólucro

Para montar dispositivos no invólucro, selecionar um ou mais dispositivos na reserva, depois arrastar e largar o dispositivo para dentro do invólucro.

Para desmontar o dispositivo do invólucro, faça clique à direita sobre o mesmo e selecione desmontar o dispositivo.

É possível montar e desmontar todos os dispositivos simultaneamente no invólucro usando os botões dedicados

Para ajustar o desenho do quadro, é possível mover um ou vários dispositivos dentro do quadro no modo de construção clicando no ícone da chave de fendas.

O princípio da função montar tudo é a seguinte:

  • A ordem de instalação segue a ordem dos dispositivos estabelecida na vista do diagrama.

  • Uma cabeça de grupo e os seus dispositivos associados a jusante serão montados na mesma linha; uma quebra de linha é automaticamente gerada se o espaço de módulo necessário não estiver disponível.

  • Quando o Prisma Set G é escolhido como gama de quadros, todas as funções de montagem selecionam automaticamente a largura de 600 mm nesta gama de quadros.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.