DOCA0184ES-07

Vista estándar

Existen 3 modos de numeración de marcadores funcionales:

  • Incremental

  • Árbol

  • Personalizado

Para los modos incremental y árbol, los marcadores funcionales se generan automáticamente:

  • Dispositivos de protección: indicados con la letra Q

  • Dispositivos de seccionamiento: indicados con la letra I

  • Otros dispositivos: indicados con la letra X

Modo Incremental:

El marcador funcional creado automáticamente se compone de una letra (véase más arriba) y de un número que indica la posición del dispositivo en el diagrama. Este número viene determinado por la posición del dispositivo en el diagrama, de izquierda a derecha y luego de arriba abajo.

Modo Árbol:

El marcador funcional creado automáticamente se compone de una letra (véase más arriba) y de una secuencia de números que corresponde a su posición posterior en relación con la unidad de cabeza.

Modo Personalizado:

El marcador funcional creado automáticamente para cada dispositivo, independientemente de su función, es un espacio libre de hasta 10 caracteres. En este modo se dispone de un espacio para la leyenda.

No es posible utilizar diferentes modos para el mismo diagrama unifilar. Si se cambia de modo, los marcadores funcionales generados por el modo anterior se borran y se sustituyen automáticamente según el nuevo modo elegido.

Se pueden añadir notas escribiendo en la zona correspondiente de la parte superior izquierda.

Para cada rama, se puede añadir un conjunto de características en la matriz (la guitara) por debajo del diagrama unifilar haciendo clic en una celda y escribiendo el texto.

No es posible modificar el esquema eléctrico desde esta página.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.