DOCA0226FR-05

Aperçu avant impression

Cet aperçu permet de visualiser le nombre de pages qui seront générées en format PDF pour le schéma unifilaire. Ce nombre de pages peut être optimisé suivant le nombre de colonnes et d’appareils souhaités par page d’une part, et le niveau de lisibilité d’autre part avec la fonction zoom +/-.

Vous pouvez voir le schéma des circuits multiples en aval aux endroits où vous avez ajouté la carte dans le schéma.

Le schéma unifilaire peut être généré au format .pdf en cliquant sur le bouton. Exporter. Il est également accessible à partir de la page Documents.

Le document pdf généré comporte une page d’en-tête avec :

  • Le logo et les données de l’entreprise (si ces dernières ont été téléchargées dans le compte utilisateur)

  • Les informations du projet ainsi que celles du tableau (données obligatoires et facultatives)

  • Un encart est réservé à la gestion des versions et des modifications qui s’y rattachent.

Chaque page suivante comporte en plus des éléments du schéma unifilaire, un bas de page avec le logo de l’entreprise de l’utilisateur, le nom du projet, la date de création.

Ce document est également accessible à l'étape Documents.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.