DOCA0226FR-05

Création et gestion des produits favoris ou groupe de favoris

Ce service de l’application est accessible exclusivement aux utilisateurs connectés.

Pour créer un produit favori pour une carte fonction, sélectionner ce produit dans la carte et cliquer sur l'étoile blanche dans la carte. L'étoile devient verte. Ce produit est ajouté dans la liste des favoris pour cette carte fonction.

Seule la carte fonction arrivée dans le cas d’une puissance limitée ne dispose pas de cette possibilité de création de favoris

La liste des produits favoris créés pour chaque carte fonction est accessible sur la gauche de l'écran en cliquant sur l'onglet Mes favoris.

Il est possible, et recommandé pour aller plus vite, de nommer, dans la liste Mes favoris, chaque favori en utilisant la zone grise de désignation en bas de la carte.

Pour ajouter un produit favori dans le réseau électrique, saisir et glisser de la liste puis le déposer dans le réseau électrique.

Il est possible de glisser et de déposer un produit favori directement dans une carte fonction avec ou sans produit dans le réseau électrique.

Pour supprimer un favori, cliquer sur l'étoile verte dans la carte, soit dans la liste Mes favoris, soit dans le réseau électrique. L'étoile devient blanche. Le favori disparaît de la liste.

Le même produit peut être sélectionné comme favori pour plusieurs cartes fonctions.

La liste des produits favoris est accessible pour tout projet existant ou nouveau créé avec le compte de l'utilisateur.

Il est possible de faire une sélection des cartes fonctions affichées dans la liste Mes favoris.

La création d’un groupe de favoris suit le même principe que la création d’un favori unique mais sur le périmètre de plusieurs cartes liées entre elles. Après avoir configuré chacune des cartes, l’utilisateur définit ce groupe de favoris à partir de la carte située en amont du groupe en utilisant l’étoile. Le groupe de favoris apparait alors dans l’établi dans la section groupe de favoris avec l’appellation précisée par l’utilisateur le cas échéant.

Cette fonction est utile pour définir des têtes de groupe type avec une ou plusieurs cartes associées en aval ou pour définir une protection type avec le contrôle de charge et/ou la programmation-gestion associée.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.