DOCA0226FR-05

Montage des appareils dans l’enveloppe

Les appareils à monter sont affichés sur l’établi à gauche de la page ; pour faciliter le montage, les appareils sont présentés dans l’ordre du réseau électrique, avec la désignation saisie pour chaque carte.

Pour monter ou démonter les appareils dans l'enveloppe, sélectionner un ou plusieurs appareils dans l'établi puis les glisser dans l’enveloppe.

Il est possible de monter et de démonter tous les appareils simultanément dans l’enveloppe en utilisant les boutons dédiés en haut à gauche de la page.

Le principe de la fonction monter tout est le suivant :

  • L’ordre de montage suit l’ordre des appareils paramétrés dans la vue réseau électrique

  • Une tête de groupe et ses appareils associés en aval sont obligatoirement montés sur la même rangée, un saut de rangée est automatiquement généré si l’espace modulaire nécessaire n’est pas disponible.

  • Les rails et platines de montage ainsi que les plastrons PrismaSeT sont montés automatiquement.

  • Dans le cas d’un choix d’enveloppe de type PrismaSet G, la fonction monter tout sélectionne automatiquement la largeur 600 dans cette gamme d’enveloppe.

Pour ajuster l’implantation dans le tableau, déplacer un ou plusieurs appareils à l'intérieur de l'enveloppe en utilisant le "mode construction" en cliquant sur l'icône en forme de flèche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?