DOCA0226FR-05

Page d’accueil

  • Fonctions accessibles à tous les utilisateurs :

    • Utiliser le projet de démonstration sous la conception de référence.

  • Fonctions accessibles uniquement aux utilisateurs connectés :

    • Télécharger un projet depuis l’ordinateur.

    • Afficher la liste des projets créés avec le compte utilisateur

    • Ouvrir, dupliquer ou annuler un projet

    • Rechercher un projet avec du texte libre basé sur le nom du projet, le lieu, le nom du contact

    • Trier les projets par nom de projet, date de création, date de modification, nom du contact

    • Partager un projet via un lien à copier ou directement via un courriel pré-rempli et modifiable

    • Dupliquer un projet à partir de la liste des conceptions de référence pour le récupérer et le réutiliser et/ou le modifier dans la liste Mes projets.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.