DOCA0226FR-05

Vue de face

La liste des tableaux du projet est accessible depuis la page du schéma électrique et du schéma unifilaire. Pour passer à un autre tableau dans le projet :

  • Cliquer sur le nom du tableau actuellement affiché.

  • Cliquer sur le nom d'un autre tableau dans la liste

Cliquer pour annuler une opération.

Cliquer sur pour rétablir n'importe quelle opération.

REMARQUE : vous pouvez annuler et rétablir jusqu'à 10 étapes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?