DOCA0226FR-05

Documents

Dans cette partie, il est possible de générer et sauvegarder sur l’ordinateur :

  • Le schéma unifilaire d’un ou plusieurs tableaux du projet au format .pdf

  • La liste des matériels au format .xlsx

  • Le document de rapport de projet en format .docx

  • La compilation en format .zip des certificats CE et PEP des différents composants du(es) tableaux. Une vue intermédiaire permet de visualiser avant le téléchargement de la compilation la disponibilité des différents certificats et les produits correspondants. Lorsque le certificat n’est pas disponible en langue française mais que son équivalent existe en anglais, c’est ce dernier qui sera proposé.

Il est également possible de télécharger des documents depuis l'ordinateur pour les joindre au projet stocké sur le cloud et gérer la liste de ces documents.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?